This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:锁定温度范围规格?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283341/ds125df1610-spec-for-lock-temperature-range

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件:DS125DF111

您好的专家

此器件是否具有与 DS125DF111数据表中的规格类似的额定锁定温度范围?

我已经观察到一些部件之间的变异性。 您能否确认实际规格是什么?

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    温度锁定范围为160C (-30C 到130C)。 这是在9.8Gbps 和12.5Gbps 速率下在3个 VDD 电压下进行的测试。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卢卡斯

    这应该就是我所需要的一切。

    此致、

    吉姆 B