This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:EVM 测试

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275261/ds160pt801x16evm-evm-test

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

您好

客户已根据用户手册的默认跳线设置测试了 Intel PCIe Gen4 IOMT 工具、但当前测试失败。

EVM 是否有可调节驱动、摆幅和抖动的任意一侧?

我是否需要下载软件来更改寄存器值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您与我们联系。 我们通常建议使用 DS160PT801安全文件夹中提供的 EEPROM 映像对 DS160PT801X16EVM 的 EEPROM 进行编程、以实现调优性能。 请使用 此链接 申请访问 DS160PT801的本信息和其他信息。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    客户安装 GUI 后、打开程序时无法识别演示板器件。 您上次提供的链接是否包含 DS160PT801配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    可以。 上面的链接指示用户请求访问、然后可以访问此文件。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我们只需要在安全文件夹中获取完整的数据表。 是否有任何其他文件夹我们必须请求获取权限才能获取该配置文件? 感谢您的友好帮助。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    此文件夹还应在"Design Tools"部分下包含 SigCon Architect GUI 配置文件。 如果您可以查看和下载此版本、请告诉我。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而标记为已解决。