This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:当设置为100M 时、DP83822将丢失数据包、但10M 可以。

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282787/dp83822hf-when-set-to-100m-dp83822-will-lose-packet-but-10m-is-ok

器件型号:DP83822HF

戒律:

当设置为100M 时、DP83822将丢失数据包、但10M 可以。 您能否帮助检查需要采取哪些措施来解决此问题? 处理器是 imx6ULL。

下面是配置。

&fec2{

               pinctrl-names ="默认";

               pinctrl-0 =<&pinctrl_enet2&pinctrl_enet2_reset>;

               PHY 模式="RMII";

               PHY-Handle =<&ethphy1>;

               //phy-reset-GPIO =<&GPIO5 1 0>;

               状态="可以";

 

               MDIO{

                               #address-Cells =<1>;

                               #size-cells =<0>;

 

                               /*ethphy0:以太网-phy@2 {

                                               兼容="以太网-phy-IEEE802.3-C22";

                                               寄存器=<2>;

                                               微伏、led 模式=<1>;

                                               时钟=<&CLKS IMX6UL_CLK_ENET_REF>;

                                               时钟名称="RMII-ref";

                               };*/

 

                               ethphy1:以太网-phy@1 {

                                               兼容="以太网-phy-IEEE802.3-C22";

                                               寄存器=<1>;

                               };

               };

};