This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何发布 DP83822IF 和 DP83822I

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282740/dp83822i-how-to-distingish-dp83822if-and-dp83822i

器件型号:DP83822I

您好!

我认为 DP83822IF 和 DP83822I 的 PHY 标识符值是相同的。
是否有办法区分哪个器件型号(如果是 I) 通过 MDIO 或任何其他方式连接到 CPU?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    除了顶端标记和修订值之外、我不确定还有什么其他东西。 请允许我再多花一天时间来回顾、我会给您回复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro、

    感谢您的答复。
    您的答案中的"修订值"是什么?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我指的是寄存器0x0003的位[3:0](对于 I 和 IF 版本、这些位将是相同的)。 与我的团队协商后、无法仅通过软件进行判断。 您只能通过 PHY 上的物理顶部标记来判断。

    此致、

    阿尔瓦罗