This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:上升波形中有步骤

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282011/tca9544a-there-are-steps-in-the-rising-waveform

器件型号:TCA9544A


尊敬的专家:

我的客户正在评估 TCA9544A、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在 I2C1_SCL (TCA9544引脚18)和 I2C1_SDA (TCA9544引脚19)信号的上升沿观察到阶跃。
*此信号由 CPU 的开漏输出驱动。

*SD0/SC0在检查波形时被选中。
*后一级 PCA9615端未连接。
*同一现象发生在多种情况。

您能告诉我们是什么原因造成了这种现象吗?

解决方案是什么?

CH1:SCL、CH2:SDA   

e2e.ti.com/.../Application-Circuit.pdf

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    总线上是否有任何其他 I2C 器件? 这看起来具有上升时间加速器的器件可能位于总线上。 此外、看起来可能有噪声耦合到信号上。 所有上升波形上都出现这种情况吗?

    您是否有可以回顾的原理图?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我可以获得客户的反馈。

    ①一个 STmicro CPU (STM32F405)作为 I2C 主器件进行连接。
    端口为 PB8/9。

    *我们已在实际设备上确认此端口设置为开漏,并且在我们发送的电路未连接时它可以作为开漏正常运行。

    在所有上升时可以看到② μ s 步进。

    原理图为机密信息。

    请发送您的好友请求。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如果原理图为机密信息、可通过以下电子邮件将其发送到我的工作电子邮件 t-townsend@ti.com 

    我们可以离线讨论、完全避开公共论坛。  

    此致、

    泰勒