This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283431/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队:

我们是否需要电源序列 Power_1 (1.8V)、Power_2A、Power_2b、Power_2C (1.17V)?

谢谢

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    请遵循数据表中关于电源斜升时间(VDD_SLEW)的建议运行条件以及针对 DS160PT801的电源轨的电源建议。 按照时序要求部分了解 REFCLK、PERST#等的时序。

    还请遵循详细设计过程部分、因为 Perst#的有效应该在 EEPROM 加载或 SMBus 配置之后。

    此致!
    大卫