This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IR 引脚配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283889/dp83867ir-dp83867ir-pin-configuration

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM3358

您好

标记的 PHY1_RX1588 和 PHY1_TX1588 线的主要功能是什么? 在自定义板中,可以将这些引脚连接到 AM3358的任何 GPIO 引脚吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX_D5、6的主要用例适用于 GMII MAC 接口。 它们还用于引导 PHY 以实现强制 MDI/X、双工、自动 MDIX 启用和 RGMII 启用。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 可以将这些引脚连接至处理器的任何 GPIO 吗? 这些信号是否有特殊的输入类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些通常是 CMOS 电平输出引脚。 我建议查看处理器具有哪些功能、并了解 GMII 是否可以连接。

    此致、

    格罗姆