This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:查找解串器

Guru**** 2961920 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1, SN65LVDS93B, DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283569/sn65lvds93b-looking-for-deserializer

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: DS90UB925Q-Q1、DS90UB928Q-Q1

大家好、  

我们是否有具有与 SN65LVDS93B 类似特性的解串器?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要替换 SN65LVDS93B、需要使用 SERDES 对。 DS90UB925Q-Q1和 DS90UB928Q-Q1的组合就足以替代器件。 925能够接收 RGB 输入、928能够传输 LVDS 输出。 两者都支持高达85 MHz 的 PCLK。

    此致!

    尼古拉斯