This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C031:最大端子电压额定值

Guru**** 2881400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283508/ds90c031-maximum-terminal-voltage-rating

器件型号:DS90C031

您好!
我阅读了用户指南(SLLA305A)。
在这里、它可以读作" 20μs 或更少是一个非常短的时间而不会造成损坏。"
认为即使 DS90C031的最大 DIN 额定值超过0.1V 和10ns、也没有问题是正确的吗?
非常感谢您的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shun:

    尽管在很短的时间内超过最大 DIN 0.1V 并持续10ns 是非常短的时间、但我们无法保证不会出现任何负面影响、包括长期可靠性问题或器件损坏。

    此致、

    约什