主题中讨论的其他器件: ALP、 USB2ANY、DS90UB947-Q1、DS90UB948-Q1
大家好、
附件包含相关的技术问题、请帮助了解如何使 DS90UB949-Q1正常运行。需要在 I2C 寄存器中修改哪些值?
DS90UB949-Q1是否需要在 Windows 中提供驱动程序或工具帮助? 我是否需要 ALP 和 USB2ANY SDK 提供支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
附件包含相关的技术问题、请帮助了解如何使 DS90UB949-Q1正常运行。需要在 I2C 寄存器中修改哪些值?
DS90UB949-Q1是否需要在 Windows 中提供驱动程序或工具帮助? 我是否需要 ALP 和 USB2ANY SDK 提供支持?
您好、Johnny、
当我点击链接时,它显示"页面不存在"。 是否可以重新连接文件?
Unknown 说:DS90UB949-Q1是否需要 Windows 中的驱动程序或工具帮助? 我是否需要 ALP 和 USB2ANY SDK 支持它?
要使用 PC 对 DS90UB949-Q1进行编程、您需要使用 ALP 和 USB2ANY 从 USB 连接到 I2C。 USB2ANY 不需要特定的驱动程序。 它使用 Windows 中内置的 HID 驱动程序。 您使用的是 EVM 还是定制系统?
此致!
插孔
您好、Jack、
请参阅随附的文件。
使用定制系统。 但我们尚未购买 USB2ANY。 我们无法知道 DS90UB949-Q1的状态。 当前配置如附件所示。 此外、我还可以 在此处询问有关 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的问题吗? 我们计划使用 DS90UB949-Q1和 DS90UB947-Q1 连接 DS90UB948-Q1。
此致
余杰明