This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:DS90UB949-Q1硬件放大器;驱动程序问题

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB949-Q1, ALP, USB2ANY, DS90UB947-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283096/ds90ub949-q1-ds90ub949-q1-hardware-driver-problem

器件型号:DS90UB949-Q1
主题中讨论的其他器件: ALPUSB2ANY、DS90UB947-Q1、DS90UB948-Q1

大家好、

附件包含相关的技术问题、请帮助了解如何使 DS90UB949-Q1正常运行。​​需要在 I2C 寄存器中修改哪些值?
DS90UB949-Q1是否需要在 Windows 中提供驱动程序或工具帮助?  我是否需要 ALP 和 USB2ANY SDK 提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    当我点击链接时,它显示"页面不存在"。 是否可以重新连接文件?

    DS90UB949-Q1是否需要 Windows 中的驱动程序或工具帮助?  我是否需要 ALP 和 USB2ANY SDK 支持它?

    要使用 PC 对 DS90UB949-Q1进行编程、您需要使用 ALP 和 USB2ANY 从 USB 连接到 I2C。 USB2ANY 不需要特定的驱动程序。 它使用 Windows 中内置的 HID 驱动程序。 您使用的是 EVM 还是定制系统?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请参阅随附的文件。

    使用定制系统。  但我们尚未购买 USB2ANY。 我们无法知道 DS90UB949-Q1的状态。 当前配置如附件所示。  此外、我还可以 在此处询问有关 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1的问题吗?  我们计划使用  DS90UB949-Q1和 DS90UB947-Q1 连接 DS90UB948-Q1

    e2e.ti.com/.../949FPDLINK.pdf

    此致

     余杰明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    949上的 MODE_SELS 已正确配置。 是否在 SDA 和 SCL 线路上使用了上拉电阻器? 在原理图上、它们标记为未组装。

    您可以在此处询问有关 UB947和 UB948的问题。

    此致!

    插孔