This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:待机与放大器;关断首选项

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G, TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283125/tcan334g-standby-shutdown-preference

器件型号:TCAN334G
主题中讨论的其他器件: TCAN334

我要在 待机和关断模式下使用 TCAN334G。

我有关于 待机和关机偏好的问题

在 TCAN334处于待机模式(8引脚为高电平)之后、SHDN 处于高电平(5引脚为高电平)=> TCAN 处于关断模式?

在 TCAN334为关断模式(5引脚为高电平)之后、STB 为高电平(8引脚为高电平)=> TCAN 仍然是关断模式?

如果 STB 与 SHDN 同时为高电平、TCAN 是 STANDBY 模式还是 SHUTDOWN 模式?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hy Seungwook:  

    关断引脚的优先级高于器件的待机模式。 如果 STB 引脚和 SHDN 引脚都保持高电平、器件将处于关断模式、驱动器和接收器将被禁用。 在器件已经处于 SHUTDOWN 模式(SHDN =高电平)的情况下切换 STB 引脚不会对器件状态产生影响。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特