This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:用于检查输出状态的寄存器

Guru**** 2756615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284659/ds250df230-register-for-checking-output-status

器件型号:DS250DF230

您好!

客户已配置重定时和原始输出、以根据输入数据速率进行切换。

此时、是否有寄存器用于检查输出数据是重定时输出还是原始输出?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    如果输入数据是重定时器未配置为锁定的数据速率、 客户可以检查 CDR 锁定情况。  如果没有 CDR 锁定、则意味着数据通过使用 CDR 旁路信号链的重定时器进行传输。

    谢谢。

    德鲁