This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:EtherCAT 时钟接口要求

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284584/dp83822i-the-ethercat-clock-interface-requirement

器件型号:DP83822I

大家好、

我对 EtherCAT 应用中的时钟接口要求有疑问。

在另一个 e2e 中:

(+) TMS320F28P650SH:ESC 和 PHY 的时钟配置- C2000 ︎ 微控制器-内部论坛- C2000 ︎ 微控制器-内部- TI E2E 支持论坛

EtherCAT 应用的时钟要求被解释为25ppm。

在 DP83822的数据表中、时钟接口要求被解释为100ppm。

因此、我想问的问题是:

1. EtherCAT 应用中的时钟接口要求是否更严格? 它必须是25ppm?

谢谢、此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在 EtherCAT 应用中、时钟接口更加严格、应为+/-25ppm。  

    此致、
    格罗姆