This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:EN=L 时的输出行为

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284705/tca9517-q1-output-behavior-when-en-l

器件型号:TCA9517-Q1

大家好、

我在下面发布了 e2e 并得到了答案、当 EN=L 时、输出 变为 Hi-Z。 但我的客户说、它似乎不像 e2e 中所说的那样起作用。

您能否重新检查输出在 EN=L 时是否真的变成了 Hi-Z?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228072/tca9517-q1-en-behavior?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pca9517#

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 输入必须为低电平、不能悬空。

    客户具体衡量了什么? (TCA9517-Q1具有开漏输出、我猜有一条线路被拉至低电平?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的。当 EN = L 时、输出变为 Hi-Z、但这不会阻止输出节点被系统中的上拉电阻器上拉至高电平。 9517缓冲器只能将低信号逻辑驱动到 GND。 当驱动器关闭 EN = L 时、驱动器只是释放总线、并允许它"浮动"到出现在总线线路上的任何电压。 如果存在上拉电阻器、则该"浮点节点"将上拉至该电阻器连接到的任何电压。  

    如果客户手头有原理图、我可以查看器件连接、看看 EN 引脚周围是否有任何不正确的连接。

    此致、

    泰勒