This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:器件故障

Guru**** 2905900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282299/ds26c32at-device-failure

器件型号:DS26C32AT

您好,

这个芯片我有些客户是质量后用的、它总有问题、故障率很高、电流计上电后相应的电机发生晃动。 在差分信号传输到单端信号之前、添加了 tVS 器件并完成浪涌测试。 当浪涌达到特定值时、器件会损坏。

请帮助分析原因并提出建议。

非常感谢!

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    对器件施加的浪涌电平和持续时间是多少?

    当器件发生故障时、钳位电压是多少?  

    请告诉我、因为现在-保护方案很可能不起作用-这是一个不是浪涌额定值的 IC、因此 A/B 引脚上根本不存在浪涌-因此、如果钳位不足、 导致主要问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    1. 浪涌持续时间约为20us。

    2. 以下是浪涌测试报告的一部分、供参考。

     谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D5V0L2B3SO 的最大额定值允许峰值脉冲电流高达6A。您的测试超过了这个值。

    DS26C32AT 的绝对最大额定值允许输入电压高达±14V。您的测试将超过此值。

    正如我所见、D5V0L2B3SO 仅能在±25V 浪涌下保护 DS26C32AT。 对于较大的浪涌、您需要更好的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我同意克莱门的意见。 DS26C32AT 指出其能够处理的绝对最大电压为14V、而测试结果看起来这些器件都高于14V。 您所使用的外部二极管看起来像是处理6A 的峰值电流、并且在6A 峰值电流拉取期间、它们具有高达14V (典型值11.5V)的最大钳位。 似乎需要强化外部二极管的功能、使其能够处理~35A 的电流、同时在14V 时钳位到最大14V 而不是6A。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bobby、Clemens、

    首先、很抱歉客户对后保护设备图的反馈实际上是使用 WS05DUC-B、而不是 D5V0L2B3SO。

    然后、客户需要测试并检查是由浪涌造成的损坏还是由高电流造成的损坏。 您有什么好的测试建议吗?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WS05DUC-B 的额定钳位电压为17V (典型值)、20V (最大值) 在8A 电流下、与 D5V0L2B3SO 类似、它在保护接收器免受高于14V 电压影响方面不够强大。

    电压过高时、隔离功能将中断、从而允许电流流动。 损坏由电压和电流引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    正如 Clemens 和 Bobby 所提到的-问题是钳位、WS05DUC-B 的强度对于您的测试来说不够-您需要一个更强大的保护电路来保护设备。 所以问题似乎与 DS26器件无关。  

    此致!

    帕克·道德森