This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:具有 ESD 保护的共模滤波器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S009, TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284762/tpd4e02b04-common-mode-filter-with-esd-protection

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:TPD4S009、 TPD2E001

是否有类似产品、请提供建议?

1. ECMF02-4CMX8 STMICRO

2. HSP062-2M6 STMICRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于  ECMF02-4CMX8 STMICRO、我们没有任何 带集成共模滤波器的 ESD 器件。 包含 HSP062-2M6和 TI 建议的比较表如下所示:

      HSP062-2M6 TPD4S009 TPD2E001
    伏/伏(V) 24 5.5 5.5
    封装类型 uQFN   USON USON
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 1.45 x 1 1.45 x 1 1.45 x 1
    极性 单向 单向 单向
    通道数量 2 4 2
    钳位电压 18 20 16
    IO 电容(典型值)(pF) 0.6 0.8 1.5
    IEC 61000-4-5 (A) 3 2.5 ——
    IEC 61000-4-2接触(kV) 8 8 8

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克