This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:关于像素时钟

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284478/sn65dsi86-q1-about-pixel-clock

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86、SN65DSI83

您好、TI!

我对 SN65DSI86中的像素时钟有疑问。

我想输入16.5MHz 作为像素时钟并输出8.25MHz。 这是可行的吗?

如果可能、我应该在哪里设置它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关 DSI86输入时钟选择和要求、请参阅 DSI86数据表的第8.3.3.1节"GPIO REFCLK 和 DSIA 时钟选择"。 DSI86输出是 eDP 或 DP、因此数据中没有嵌入的专用像素时钟和像素时钟。  

    除了 DSI86、DSI83/84/85是否适合您的要求?

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。

    我问这个问题、认为可以使用 PLL 等来更改嵌入在数据中的像素时钟频率。
    但是,因为它似乎不可能,我将撤回这个问题。


    感谢您介绍 SN65DSI83/84/85。
    遗憾的是、接收端的器件规格是 DP、因此我认为 SN65DSI86是最佳选择。

    谢谢你。