This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:使用 NC 引脚使布局更加简单?

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284110/sn65dsi83-using-nc-pins-for-easier-layout-possible

器件型号:SN65DSI83

团队、您好!

是否允许将 NC 引脚连接到时钟信号、电源或接地? REFCLK 是否可以连接到 NC 引脚 G1和 G2?

这些引脚是否在内部连接至任何信号、电源或接地?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Hey Hans"提供的信息

    NC 引脚未连接到任何源、而应保持未连接状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、是的、数据表中也提到了这一点。 但是、如果它们未连接到任何信号、我们无法使用它们来实现更简单的布局?

    引脚  G1和 G2在内部连接到电源还是接地?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Hey Hans"提供的信息

    不可以、您不能使用 NC 引脚来简化布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、您能解释一下为什么这不可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Hey Hans"提供的信息

    仅仅是因为 NC 引脚的未知数太多。 其中一些引脚悬空、被钳位到其他引脚并被驱动至特定的电压。 由于 NDA 要求、我无法披露更多有关此方面的信息。

    如何使用 NC 引脚来简化布局? 您能提供一个示例吗? 我很难看到使用不应连接的 NC 引脚的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我们离线继续。 我已给您发送电子邮件。

    谢谢、此致、

    汉斯