This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:应用问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284424/ds320pr810-application-issues

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件: DS160PR810

1.在官方网站的档案文件中,找不到对应于 IC 的更新程序文件。 您能否为我们提供 ds320pr810的更新程序文件?


2.我在官方网站上找不到 ds320pr810的编程手册。 您能为我们提供吗?


3.我们需要在 IIC 模式下运行 IC。 您能否提供用于配置 IC EEPROM 的映射表、以及如何通过外部 EEPROM 配置 DS320PR810-RSC-EVM 上的四个转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    关于1)和2)、更新程序和编程指南位于"我的安全资源"上的"PCIE5-REDRIVERS-DESIGN"文件夹中。 更新程序"DS320PR8xx.exe"应包含在 DS320PR810部分的 SigCon Architect ZIP 文件中、如果不包含此文件、敬请告知。 我们刚刚为您授予了访问权限。

    对于3)、"我的安全资源"上的"PCIE4-REDRIVERS-DESIGN"文件夹中提供了一份名为"了解 DS160PR810 PCI-Express Gen-4转接驱动器的 EEPROM 编程"的相关文档(据我所知、DS160PR810和 DS320PR810的 EEPROM 格式相同)。 我们可以为您提供访问权限、但您可能不需要其中包含其他 Gen 4转接驱动程序信息、因此我可以在您接受朋友的请求后通过 E2E 私信将文档发送给您。

    在大多数情况下、通过 DS320PR810 GUI 中的编程器创建 EEPROM 文件会容易得多、我建议使用该方法来配置四个转接驱动器。

    此致!

    Evan Su