This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021-Q1:LIN 通信过程中有时会发生校验和错误。 如何优化该解决方案?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284138/tlin1021-q1-checksum-errors-sometimes-occur-during-lin-communication-how-can-i-optimize-the-solution

器件型号:TLIN1021-Q1
主题中讨论的其他器件:XTR111

您好、TI、在生产测试过程中发现了一个问题。
在传感器大规模生产后、发现某些传感器在通信过程中偶尔会出现校验和错误、从而导致产品无法使用。

以下是设计特性:

1.12V 由 XTR111调制

LIN 通信速率19200

3.作为传感器(通信模块)的子电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daohai,

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 共享的原理图未显示会导致通信问题的任何问题、因此是否可以共享校验和故障时的波形? 这样我们就可以了解在通信由于某种原因而损坏时可能会发生什么情况。

    此致、

    埃里克·哈克特