This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1关于功率耗散

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282100/tic12400-q1-tic12400-q1-about-power-dissipation

器件型号:TIC12400-Q1

您好、支持团队

可以分享关于 功 文档的 TIC12400-Q1?

我们还找到了 FIT 文档、显示 功率耗散:3.6mW

如何计算?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    您是否专门询问任务剖面中用于计算时基故障率的功率损耗?

    还是要问如何为您的应用计算 TIC12400-Q1的功率耗散?  如果是、您是否计划对湿性电流使用连续模式或轮询模式?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan

    可以。 我们询问用于进行 FIT 率计算的功率耗散、

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我们没有用于计算功率耗散的计算器工具。  数据表包含器件不同部分和模式的电流电平、可用于计算特定应用的功率耗散。  流过 INx 引脚的湿性电流将是未知的最大值、并且会因连续模式和轮询模式配置而异。  

    对于连续模式、湿性电流不会在轮询周期之间被禁用、因此对于 INx 引脚中的断开和闭合开关或已知电阻负载、计算电流和功率是简单的。

    对于轮询模式、这种计算会更加困难、因为湿性电流仅在轮询周期的一部分中启用、然后禁用。  TIC12400EVM GUI 中内置了一个轮询模式电流计算工具、无需购买或连接 EVM 即可免费下载和使用该工具。  您可以通过此(链接)下载软件。

    一旦知道应用的电流消耗、就可以根据所使用的电源电压计算功率损耗。

    用于计算时基故障率的功率基于假设的典型用例。  

    有关时基故障计算的公开工具、请参阅 TI.com (链接)。  与已发布文档中的 FIT 率计算一起使用的工具不是公共工具。  但是、如果您需要计算特定的功率级别、我可以尝试与您一起创建新的计算。

    此致、

    乔纳森