This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279127/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 专家!

我们正在使用单个 DS160PT801并计划使用以下轿车生产线。  对于 2个 x4独立链路、使用20k Ω 下拉宽度引脚。

A_PERp0:3/A_PERn0:3、A_PETp0:3/A_PETn0:3 B_PERp0:3/B_PERn0:3和 B_PETp0 :3/B_PETn0:3 (这些线路在我们的设计中使用)

请在 FYR 下面找到方框图。

Question:

此配置是否可以实现?

2.A_PERp4:7/A_PERn4:7、A_PETp4:7/A_PETn0:3 B_PERp4:7/B_PERn4:7和 B_PETp4 :7/B_PETn4:7未连接(NC)。 我们可以将该引脚保持为开路或 NC 吗?

是否可以在以下配置中对单个通道进行接收器环回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    Unknown 说:
    1.此配置是否可以继续使用?

    是的、应该没问题。

    2.A_PERp4:7/A_PERn4:7、A_PETp4:7/A_PETn0:3 B_PERp4:7/B_PERn4 :7和 B_PETp4:7/B_PETn4:7未连接(NC)。 我们可以将此引脚保持为开路还是 NC?

    理想情况是使用交流耦合电容器和50欧姆连接端接未使用的高速引脚并将其连接到 GND、但如果这样做很困难、那么最简单的方法是使其保持 NC。

    Unknown 说:
    3.是否可以在以下配置中接收单个通道的回路?

    我认为这至少可以通过端点和根复合体协商的外部环回方法实现。 我正在向我的团队进行确认、并会尽快联系您。 如果我需要解释器件的机密信息、我已经向您发送了一个 E2E 朋友请求、请求您打开私密消息功能。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助我了解"单个通道的接收器环回"

    谢谢。此致、

    Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    设备允许本地端口回送,如配置指南第5.2.36节所述。 但是、该器件不允许单个信道环回配置。

    此致!
    大卫