This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于将 DP83867IR 用于 EtherCAT 的问题。

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284119/dp83867ir-question-about-dp83867ir-using-for-ethercat

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好!

我的一位客户正在考虑在其采用 EtherCAT 的新产品中使用 DP83867IR。
但他们发现了以下有关 EtherCAT 的 E2E 主题。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238373/sk-am64-using-dp83867-with-ethercat?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83867%20EtherCAT#

E2E 中的提问者说 他们的客户需要使用 DP83869或 DP83826

我的客户有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
我们需要 EtherCAT 提供1000M (1G) Hz 的数据速率。 我们认为我们可以使用 DP83867IR、因为该器件具有 MII 接口。

他们是否认为正确?
 DP83867IR 是否可以与 EtherCAT 配合使用?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    MII 接口仅适用于10/100Mbps。 如果1G 是硬性要求、客户是否正在寻找 EtherCAT-G?

    此致、

    格罗姆