This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:未使用磁性变压器的 DP83852I 以太网连接

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284338/dp83825i-dp83852i-ethernet-connection-without-magnetic-transformer

器件型号:DP83825I

您好  

我们设计了定制电路板、此电路板有一个 DP83825I 以太网收发器。 该板与另一个板相连接、该板具有基于 QCA4531的 quallcom 模块、支持100 Base-T 以太网连接。 我想使用100Mbps 以太网线在这两个板之间传输数据。 如果没有磁性变压器并直接连接 DP83825I 和 QCA4531、是否可以正常工作? 我是否应使用任何匹配方法或您是否可以推荐任何方法 使以太网连接不使用具有 QCA4531的磁性变压器即可正常工作

此致

艾哈迈特