This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB935和 DS90UB953诊断功能

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284046/ds90ub953-q1-ds90ub935-and-ds90ub953-diagnostic-function

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、

感谢您的支持。 我们的935/953是否具有如下图所示的诊断功能?  

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    您能详细说明一下这里的函数吗?  

    串行器将具有以下状态寄存器可用于系统诊断:0x52、0x55-0x56、0x5C-0x60。 串行器还可用于电压检测和在特定事件发生时设置警报。 根据配对的解串器、将提供更多诊断。  

    此致!

    佐伊