This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:CAN PCIe 转接驱动器可用于 SAS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284061/ds160pr810-can-pcie-redriver-be-used-on-sas

器件型号:DS160PR810
主题中讨论的其他器件:DS125BR820、

您好

PCIe 转接驱动器是否可用于 SAS? 要使用 DS160PR810XJXR ((中继器、PCIe 4.0))替代 DS125BR820XJY ((SAS3_TRIGGER))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    是的、它可用于 SAS3或 SAS4。 DS160PR810是 DS125BR820器件之后的下一代线性转接驱动器。

    请使用 DS160PR810 IBIS-AMI 模型来使用预期的传输介质模型进行信号完整性分析。

    此致、Nasser