This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:3.3V 输入 I/O 端口和1.8V I2C SDA/SCL 应用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284167/tca6424a-3-3v-in-i-o-port-and-1-8v-i2c-sda-scl-application

器件型号:TCA6424A

专家、您好!

我们想知道客户是否可以在端口侧施加3.3V 的上拉电压并使用 I2C 作为1.8V 电平? 我检查了该功能的描述、但我想知道它是否有任何副作用。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCCI 和 VCCP 电源完全独立;没有副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如克莱门先生指出的那样,这是可以接受的。 为此、您应该有一个3.3V 的 VCCP 轨、以确保没有副作用。  

    -鲍比