This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812EVM-MC:介质转换器工作

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812EVM-MC, MSP430F5528, USB-2-MDIO, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279857/dp83tc812evm-mc-media-converter-working

器件型号:DP83TC812EVM-MC
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528USB-2-MDIOUNIFLASH

我们有  DP83TC812EVM-MC 板。

尝试测试汽车以太网功能,它不工作(但 technica 1-base-T1介质转换器工作正常)

测试设置

1. PC <->  DP83TC812EVM-MC <->汽车 ECU (不工作)

2.  PC <->  technica 1-base-t1介质转换 <->汽车 ECU(运转良好)

3.  PC <->  DP83TC812EVM-MC <-> DP83TC812EVM-MC  <-> PC (仍不工作)

如何通过  DP83TC812EVM-MC 测试汽车以太网?

并需要更多详细的  DP83TC812EVM-MC 手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeehoon、

    您可以参阅我们的 DP83TC812EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/snlu292a/snlu292a.pdf 

    请确保 PHY 在从/主模式下正确配置。

    您可以通过更改 J2上的分流器来更改此值。

    •主模式–将分流器置于 J2的引脚1和2之间、如下图所示

    •从模式–将分流器置于 J2的引脚2和3之间

    一旦您确认此情况、请检查寄存器0x1以确保 PHY 正在链接。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    我在下面的过程中进行了测试、但结果不起作用。

    请帮我解决这个问题。  

    需要更详细的用户指南(snlu292a.pdf ,我已经有了)和 MDIO 命令集

    试验过程

    设置:PC (Main)<->  DP83TC812EVM-MC (Select Matster)<->  DP83TC812EVM-MC (Select Slave) <-> PC (Sub)

    首先、  在建立的 PC (Main)=>链路上输入0x1并接收到0x0065。      

    其次、将 Ping 数据从 PC (Main)发送到 PC (Sub)=>不工作

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeehon,

    遗憾的是、我链接的指南是我们为812提供的唯一 EVM 用户指南。  

    介质转换器具有两个 PHY:867和812。 您是否检查了两个 PHY 中的链路是否都正常工作? 如果链路正常工作、但 ping 失败、则可能意味着只有一个 PHY 进行链接。

    当您仅连接这两个  器件时:DP83TC812EVM-MC (选择匹配器)<-> DP83TC812EVM-MC (选择从器件)  

    您是否在 LED 中看到建立链路? LED1应该亮起。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    只是 DP83TC812EVM-MC 中的一个、它找不到 Comport。 因此、我在物理上检查 EVM 是否正常。  

    好的。 我想 MSP430F5528软件问题。

    如何在  MSP430F5528上下载软件、请共享二进制文件并下载软件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeehon,

    必须插入一些默认跳线、USB-MDIO 才能工作。 请参见下图。

    有2种方法可以为电路板供电:

    1. J22应通过5V 电源供电

    2.通过 USB 供电。 如果您这样做、J9也必须组装跳线。

    对于 J2、PHY 可以处于主模式或从模式。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    我有一个油炸玉米粉饼

    我该怎么做?  如果  我想重新下载 MSP430F5528上的固件软件

    我将设计像 EVB 这样的新电路板、并想将 USB-2mdio 软件用于新电路板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeehon,

    1.在重新对 MSP430进行刷新之前、请确认您已使用跳线连接以上用红色圈出的引脚。 您需要具备这些连接才能使 PHY 被 USB-2-MDIO 识别、尤其是 VDDMAC 的3.3V 选项。

    如果在新 COM 端口中未检测到 PHY、请按照以下步骤正确刷写 MSP:

    1.从 TI 网站下载 Uniflash

    2.打开 Uniflash 并从 MSP 器件名称(USB1)中搜索

    3.加载脚本

    4.加载图像(附加为'M 430-USB2MDIO-CDC.txt')

    5.点击更新。

    6.转至计算机中的设备管理器并检查端口部分。 检查是否有标签为"USB Serial Device"的新设备。

    您当前使用的是什么操作系统? 如果不是 Windows、则可能还必须安装我们的驱动程序: https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa

    我对下面的行有疑问。  

    3.加载脚本

      =>哪个脚本? (请解释脚本)

    4.加载图像(附加为'M 430-USB2MDIO-CDC.txt')

      ->我没有找到附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeehon,

    3.加载脚本

      =>哪个脚本? (请解释脚本)

    4.加载图像(附加为'M 430-USB2MDIO-CDC.txt')

    [/报价]

    很抱歉混淆、这就是我第3步和第4步的意思:

    3.将映像上传到 Uniflash (随附)

    4.选择"加载图像"、然后选择"验证图像"。

    e2e.ti.com/.../8358.MSP430_2D00_USB2MDIO_2D00_CDC.txt

    此致、

    梅利萨