This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06-Q1:TPD1E10B06-Q1应用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283187/tpd1e10b06-q1-tpd1e10b06-q1-application-question

器件型号:TPD1E10B06-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24

大家好、

当我学习 TPD1E10B06-Q1 DS 时、我发现该规格与测试方法相关。 您可以帮助确认以下问题。

1. TI 的双向 ESD 是否具有极性?

2. 为什么不同的测试方法有不同的 VCLAMP、这与什么相关?

谢谢

航杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    我不确定您的第一个问题是什么意思、您能否说明一下? 如果 TI 指出二极管是"双向"的、这意味着二极管将在正向和负向两个方向上防止电压瞬变。 如果 TI 指出二极管是"单向的"、则该二极管只能防止正向电压瞬变。

    关于您的第二个问题、这里以两种不同的方式指定钳位电压。 存在不同的方向(一个是正向偏置、另一个是反向偏置)、另一个是钳位电压采样处的 Ipp 值。 这将显示二极管将在不同浪涌下钳制的电压。 此值需要小于或等于下游电路允许的绝对最大电压。

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prushing、您好!

    感谢您的支持、

    第一个问题是确认引脚1和引脚2是否可以随意改变方向。

    另一个问题是要确认降低系统中的并联电容值是否可以放大 ESD 器件寄生电容的限值、以下是 ESD2CAN24的应用、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    根据 TPD1E10B06-Q1数据表、以下为连接说明:

    这意味着、只要一个引脚连接到 I/O、另一个引脚连接到 GND、器件就已正确连接。  如果您想详细了解双向配置的工作原理、请参阅以下文档的第2.1节: TVS3300双向特性。 虽然它用于不同的器件、但它 以清晰高效的方式描述了双向器件的布局。

    关于你的第二个问题,我不确定我是否理解正确。 您是 在问如何增加器件的最大电容、还是希望使用二极管来降低线路上的总电容?

    此致、

    J·普拉盛