This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139RSBR HDMI IN

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139, TDP0604, TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283655/sn75dp139-sn75dp139rsbr-hdmi-in

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件: TDP0604、 TDP158

大家好、  

我的客户要求 HDMI in HDMI 1.4 out 转接驱动器。 为   

 是否建议使用 SN75DP139RSBR 适用器件或 TDP158?

除了我未找到适用于 SN75DP139的 EVM、您能建议吗?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 TDP0604、这是我们的最新 HDMI 转接驱动器。 可通过该链接 https://www.ti.com/product/TDP0604#design-development 获取该 EVM。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不  

    SN75DP139RSBR 或 TDP158 支持 HDMI IN & OUT? 还是仅仅没有 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP139和 TDP158均支持交流耦合 HDMI 输入或 DP++转 HDMI。 当您要求 HDMI 输入和输出时、我假设您要求的是 DP 耦合 HDMI 输入。 因此、在本例中、DP139和 TDP158并不是正确的解决方案。  

    TDP0604可以支持交流耦合和直流耦合 HDMI 输入。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我们是否可以共享 SCH 参考设计和用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此链接以获取 TDP0604 EVM 用户指南、网址为 https://www.ti.com/lit/ug/slau865/slau865.pdf。原理图包含在用户指南中。

    谢谢

    大卫