This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:Linux 无法使用设备

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284067/tusb7340-linux-unable-to-use-device

器件型号:TUSB7340

Linux 系统是否需要安装驱动程序?
我无法检测到 TUSB7340卡及其上的 USB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason:

        TUSB7340确实还需要驱动程序才能在 Linux 系统上运行。 TI 只有 Windows 驱动程序、因此您需要自行开发 Linux 驱动程序。

    此致

    布赖恩