This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:了解 TCAN1043-Q1与 TCAN1043A-Q1之间的差异

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TCAN1043-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279438/tcan1043a-q1-ask-for-the-difference-between-tcan1043-q1-and-tcan1043a-q1

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1

大家好、

 

我看到 E2E 中的 TCAN1043-Q1与 TCAN1043A-Q1之间的差异有一个问题、我的客户问我同样的问题、您可以向我发送文档吗? 提前感谢! 顺便说一句,我的客户需要所有的差异,所以越详细越好!

我的电子邮件: jackli@ti.com 

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239441/tcan1043a-q1-the-difference-between-tcan1043dmtrq1-and-tcan1043admtrq1?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TCAN1043ADMTRQ1%20AND%20TCAN1043DMTRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    此信息可在 TRx/SharePoint 内部获得。 为了方便起见、我将直接链接到 TCAN1043A 文件夹。 请参阅 PPT 演示文档"TCAN1043vsTCAN1043A_Differences"
    sps16.itg.ti.com/.../AllItems.aspx  

    这两个器件也包含在我们的14引脚 CAN 比较文档中、因此可以并排查看规格。  

    客户需要考虑的主要区别是包含 SWE 计时器、这是一个在待机模式下运行的4分钟非活动计时器、如果器件到期、将使器件进入睡眠模式。 如果应用程序不希望使收发器长时间处于待机模式、这应该不会对正常运行产生影响。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric、

     

    我的客户反馈、您在幻灯片中没有提到一些要点、主要是关于进入睡眠模式的差异。 您注意到了吗?

    TCAN1043A-Q1:

    TCAN1043-Q1:

    期待您的回复、谢谢!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    这两段经文说的是同一个信息,它们只是措辞不同。 第一段说明 CAN 通信不可用、并且 INH 保持高电平以启用任何将为 VIO / VCC /系统其他部分供电的外设电源器件。 第二段只是说明在进入睡眠模式之前发生或在进入睡眠模式期间发生的唤醒事件、器件不会转换到睡眠模式。 两个器件之间的进入睡眠模式具有相同的行为。

    此致、

    埃里克·哈克特