主题中讨论的其他器件: TCAN1043-Q1
大家好、
我看到 E2E 中的 TCAN1043-Q1与 TCAN1043A-Q1之间的差异有一个问题、我的客户问我同样的问题、您可以向我发送文档吗? 提前感谢! 顺便说一句,我的客户需要所有的差异,所以越详细越好!
我的电子邮件: jackli@ti.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我看到 E2E 中的 TCAN1043-Q1与 TCAN1043A-Q1之间的差异有一个问题、我的客户问我同样的问题、您可以向我发送文档吗? 提前感谢! 顺便说一句,我的客户需要所有的差异,所以越详细越好!
我的电子邮件: jackli@ti.com
您好、Jack、
此信息可在 TRx/SharePoint 内部获得。 为了方便起见、我将直接链接到 TCAN1043A 文件夹。 请参阅 PPT 演示文档"TCAN1043vsTCAN1043A_Differences"
sps16.itg.ti.com/.../AllItems.aspx
这两个器件也包含在我们的14引脚 CAN 比较文档中、因此可以并排查看规格。
客户需要考虑的主要区别是包含 SWE 计时器、这是一个在待机模式下运行的4分钟非活动计时器、如果器件到期、将使器件进入睡眠模式。 如果应用程序不希望使收发器长时间处于待机模式、这应该不会对正常运行产生影响。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
埃里克·肖特