This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:周期到周期抖动容差

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282157/ds90cf364a-cycle-to-cycle-jitter-tolerance

器件型号:DS90CF364A

大家好、

数据表指出周期到周期抖动为250ps @65MHz。

测量值是265 MHz @31.5 MHz 并超过250ps。

我假设抖动容差随频率变化、这是正确的吗?

如果我是正确的、那么31.5 MHz 频率下的抖动容限是多少?

如果没有特定频率的数据、请提供一个估算抖动容差的公式。

我有点紧张,但我还是有点紧张。 请尽快给予答复。

提前感谢。

此致、

近藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kondo、

    在数据表中、有一个规格规定、 接收器总偏移裕度在25 MHz 下应小于750ps、在65 MHz 下应小于500ps。 由于这是一个旧得多的器件、因此我们无法精确计算 特定频率(31.5 MHz)的抖动容差。

    如果您的整个系统 RSKM 符合规范、那么它应该起作用。  系统还需要满足250ps 抖动要求。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊克拉姆先生阁下

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811043/ds90cf386-inquiry-about-ds90cf386-jitter-specification

    上面的 Q1指出时钟抖动的范围取决于频率。 但是,没有具体的数字。

    例如、我们可以估算以下值吗?

    在65MHz 条件下、最大像素时钟:

    位时间=(1/(65E6*7))= 2.198ns

    最大时钟抖动= 250ps

    250ps/2198ps = 0.1137

    这意味着抖动最高可容忍11.37%的位时间。

    在31.5MHz 像素时钟上:

    位时间=(1/(31.5E6*7))= 4.535ns

    最大时钟抖动= 4535ps*0.1137=515ps

    因此、如果时钟频率为31.5 MHz、则抖动估计可耐受值高达515ps。

    此致、

    近藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kondo、

    我看到你链接的帖子。 我们目前没有这方面的估计值或准确计算。 数据表中的规格是针对已验证的系统规格以及我们对系统的要求。

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊克拉姆先生阁下

    对于我们在31.5 MHz 下的系统、最小 RSKM 为720ps、我们认为这对于时钟抖动而言足够了裕量。 实际上、它可以毫无问题地工作。 我已经阅读了应用手册(SNLA050)、并想知道时钟抖动对数据读取的影响。 如果 RSKM 足够但时钟抖动超过250ps、有什么问题?

    您提到您无法计算此值、因为它是一个旧设备、但此设备的状态为"活动"。 很难相信没有要计算的数据。 例如、您是否有关于25 MHz 抖动的任何数据?

    我知道这可能似乎是持久的,但我希望能得到更多的支持。

    此致、

    近藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kondo、

    正确、规范适用于 RSKM 而不是时钟抖动。 我们正在尝试确定您的特定频率的最小 RSKM 是多少。  我将与我的团队进一步讨论此问题、并在星期二之前与您联系。 此外、  您要使用哪个引脚测量时钟抖动?  

    此致、
    伊克拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊克拉姆先生阁下

    非常感谢您的答复。

    测量点是安装在 IC 前面的端接电阻器。  请参阅随附的图像。

      

    再次说明一下、我想知道在31.5 MHz 频率下可接受的时钟抖动量。

    此致、

    近藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kondo、

    我与团队沟通过、对于时钟抖动、我们唯一提出的建议是、 对于任何 高达65 MHz 的频率、时钟抖动都应该小于250ps。  以及确保 RSKM 符合数据表标准。

    此致、
    伊克拉姆