This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:客户参考示例代码

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538, TCAL9538, PCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283905/tcal9538-sample-code-for-customer-reference

器件型号:TCAL9538
主题中讨论的其他器件: PCA9538、TCA9538

客户正在使用 TCAL9538。

他们想知道我们是否有示例代码可供他们参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们不为我们的器件提供示例代码。  

    但操作 TCAL9538 IO 扩展器与 PCA9538、TCA9538和 TCAL9538的代码类似。 如果有一个在线资源库、包含为其他两个器件(PCA 或 TCA 版本)编写的代码、则该示例代码通常适用于 TCAL9538。 当然、也需要对编码进行一些更改、因为 tcal 为 p 端口引脚提供了更宽的寄存器映射和更深入的配置。  

    我们将来可能会尝试为这些器件生成专业代码、但现在没有足够的时间分配用于开发用于这些器件的软件。  

    此致、

    泰勒