This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:地址0xFD

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS250DF230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285225/ds250df230-address-0xfd

器件型号:DS250DF230
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

您好!

编程人员指南的表7-62的步骤3中的寄存器地址0xFD 是否是必要的步骤? 此外、步骤0xFD 的目的是什么?

由于在全局寄存器中设置了0xFD 并且所有位都被保留、因此无法确定作为过程是否有必要。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    对于通道数超过8个的器件、寄存器0xFD 用作寄存器0xFC 的扩展。  例如、请参阅 DS125DF1610的寄存器。  由于 DS250DF230是双通道器件、因此这些寄存器标记为保留。

    对于 DS250DF230、我建议将0xFD 保留在0x00。  该器件不应单独修改此寄存器、但将0xFD 设置为0x00可能仍有价值、可保留编程序列、作为确保使用已知重定时器状态的步骤。

    谢谢。

    德鲁