This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:传输 DP83848软件

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285336/dp83822i-transfer-the-dp83848-software

器件型号:DP83822I

尊敬的专家:

我的客户正在考虑从 DP83848更换为 DP83822。 能否告诉我是否可以将 DP83848软件传输到 DP83822?  如果您有任何材料、如果您可以分享、我将不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    DP83848和 DP83822之间转换的方式并不简单。 后一个 PHY 比前一个 PHY 具有更多的特性、一般而言、建议查看数据表以了解器件之间的相关寄存器转换。  

    提供了适用于两个 PHY 的 Linux 驱动程序示例、可帮助客户入门:

    https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    此致、

    格罗姆