This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:如何计算 EN 引脚电压?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285042/pca9306-how-to-calculate-the-en-pin-voltage

器件型号:PCA9306

大家好、  

我对 PCA9306有疑问、如何计算 EN 引脚的电压? EN 引脚电压是否会随200k Ω 电阻器而变化? 例如将200k Ω 更改为100k Ω? 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 电压将被调节至比 VREF1高大约0.6V。 请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

    电阻器的大小对 EN 电压的影响非常小、但电阻越小、流出 VREF1的电流就越大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    克莱门斯是正确的。 PCA9306的这种配置是电平转换配置、其中 EN 和 VREF2节点连接在一起、并通过限流电阻器上拉至 VCC2。

    根据数据表、EN 电压比 VREF1电压高~0.6V。 EN = VREF1 + 0.6V、在图9-1中、可测量~2.4V 的使能电压。  

    将限流电阻器从200k 更改为100k 可能没有显示太大的差异、但会导致从 VREF1流出的电流增加。 EN 引脚电压可能存在细微差异、它可能会升高至2.5V 左右而不是2.4V、但应接近于 EN = VREF1 + 0.6V 公式。  

    此致、

    泰勒