This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:接收和发送电源电压不同

Guru**** 2874140 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285221/thvd1400-the-power-supply-voltage-of-the-receiving-and-transmitting-is-different

器件型号:THVD1400

大家好、团队成员:

客户希望 THVD1400是否由3.3Vcc 供电、并连接由5Vcc 供电的 SN65HVD3082。 是否有任何像这样的用法问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 RS 至485总线电压与逻辑电源电压无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    VCC = 3.3V 时、THVD1400可以在 VCC = 5V 时在差分总线(A 和 B 引脚)上与 SN65HVD3082进行通信。 因此、只要数据速率上限为200kbps 或更低、此功能就可以正常工作、因为 SN65HVD 器件的最大速率为200kbps、这是 系统的数据速率上限。  

    RS 至485需要以下器件(该列表并不详尽):

    1. A/B 引脚上的输入电压范围为-7V 至12V、与 VCC 无关。

    2.当 RS 至485接收器激活时、200mV 或更高的差分输入(从 A 到 B)被读取为"高"、而 -200mV 或更低的差分输入(从 A 到 B)被读取为"低"。 无论 VCC = 5还是 VCC = 3.3V、也都需要该操作。  

    3. RS 至485器件、无论 VCC 如何(因此3.3V 或5V)、都需要通过 A 和 B 之间的54欧姆电阻器输出1.5V

    由于这两个器件都符合 RS 至485标准、因此它们必须满足上述三项要求- 5V 器件通常可以输出更高的差分电压、但它不会超出要求1的范围、并且将满足其他两项要求。 3.3V 器件仍然可以满足 RS 至485所需的最小输出电压、因此差分总线应该不会出现问题。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森