This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:网络连接突然不连接、LED 不受控制

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284721/dp83848k-the-network-connection-suddenly-does-not-connect-and-the-led-is-not-controlled

器件型号:DP83848K

在正常使用期间、网络突然中断、LED 不再亮起。 我们多次尝试拔下网络电缆并重新连接、但仍然无法连接、此时两个 LED 均未亮起。
稍后、我们发现有时即使拔下网线后、两个 LED 都亮起。 但是、在这种情况下、仍然无法连接网络。
奇怪的是,我们没有执行任何硬件操作,在第二天的测试中,这种网络接口再次莫名其妙地工作。
我们的问题是:
首先、在什么情况下、传出的网络电缆可能会突然中断、并且无法连接?
其次、在未插入网络端口时 LED 仍然亮起的可能原因是什么? 我们应该重点测试哪些信号?

您能帮助分析这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有受控可重复性、将很难调试。 一种可能的 理论是 PHY 已复位、从而解释网络中断的原因、然后以相反的方式重新配置自动极性、从而也解释了拔下电缆时 LED 亮起的原因。 如果存在可重复性、我建议检查 PHY 的电源、时钟、复位和特殊连接引脚。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您耐心回答。

    但我们测试了电源和时钟、未发现任何异常。

    在我们的电路中、正常情况下、如果 PHY 被复位、只有绿色 LED 亮起、另一个 LED 不亮。 因此、我们需要查看 电缆拔插导致两个 LED 都亮起的其他可能原因吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绿色 LED 代表什么意思? 您可以发送一张原理图的快照以便进一步了解背景吗?

    如果两个 LED 极性都翻转、则会出现这种症状。 虽然这具有很强的重现性、但您需要在 PHY 意外断开链路时检查引脚、

    此致、

    格罗姆