This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:使用多个串联的此类器件、创建一个4:1多路复用器

Guru**** 2535610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1279943/tmuxhs4412-using-multiple-of-these-devices-in-series-to-create-a-4-1-mux

器件型号:TMUXHS4412

我想为 Cat5e 电缆制作一个4:1多路复用器、这些 IC 似乎很合适。 我需要将这些器件中的2个串联(总共使用三个 IC)以创建所需的输出数量。 整个线路上的吞吐量将大约为300 Mbps。 对于完成此 IC、这似乎是可行的设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利:

       Cat5e 电缆的数据速率是多少? 电缆有多长? 您是否知道电缆的损耗信息?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利:

      仍需帮助?

    兰格兹

    布赖恩