This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:1:2 MIPI DSI 桥的建议

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284499/sn65dsi86-recommendation-for-1-2-mipi-dsi-bridge

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件:SN65DSI85、SN65DSI84

您好!  

   我的帐户正在搜索1:2 MIPI DSI 桥接解决方案、例如 集成了4通道单链路 MIPI DSI 接收器和8通道双链路 MIPI DSI 发送器的 GM8773。

   有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../MIPI_2D00_DSI_2D00_1_2D00_2_2D00_GM8773C_70656E634B628C51_202302-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    您希望电桥将 MIPI DSI 信号转换到什么状态?  

     DSI -> LVDS

    我们有双通道 MIPI 转双通道 FLAT LINK LVDS (SN65DSi85)

    我们有单通道 MIPI 转双通道扁平链路 LVDS (SN65DSi84)

    DSI -> DP

    我们有双通道 MIPI 转单 eDP (SN65DSI86)

    如果您有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述器件的说法不正确。 客户需要一个电桥将一个 MIPI DSI 信号转换为2个 MIPI DSI。

    1 MIPI DSI 接收机--> 2 MIPI DSI 发送器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    很遗憾、我们不会为 DSI 器件携带任何 DSI。