This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:RMII 中继器模式

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284640/dp83825i-rmii-repeater-mode

器件型号:DP83825I

您好!

如果在 RMII 中继器模式配置中通过10Base-T 连接外部器件、是否能够进行通信?
我假设 RMII 中继器模式通过自动协商进行连接。

例如、如果 PHY (Realtek) 0和 PHY (DP83825I)#1通过100BASE-TX 连接、PHY (DP83825I)#2通过10BASE-T 连接外部设备、是否会出现问题?

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    RMII 不依赖于自动协商。 看起来您正在从 PHY 1和 PHY 2在链路速度之间切换。 虽然硬件图在理论上确实可以工作、但代理断路器将是信号链中的开关速度。 链中的所有速度都需要相同、这样才能正常工作。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的支持。

    广志