Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 您好!
如果在 RMII 中继器模式配置中通过10Base-T 连接外部器件、是否能够进行通信?
我假设 RMII 中继器模式通过自动协商进行连接。
例如、如果 PHY (Realtek) 0和 PHY (DP83825I)#1通过100BASE-TX 连接、PHY (DP83825I)#2通过10BASE-T 连接外部设备、是否会出现问题?
此致、
广志