This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DES FPD3的信号质量

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284623/ds90ub948-q1-signal-quality-for-des-fpd3

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

是否有可反映 FPD3上信号质量的寄存器适用于948视频信号质量问题。

例如、其他一些串行器/解串器具有用于测试信号质量的链路裕度。

除了 LINK_ERROR_COUNT 和 FORWARD_CHANNEL_SEQUERY_ERROR 之外、TI 还有什么其他参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UB948可以运行裕度分析程序(MAP)工具来分析链接并查看其是否处于边缘状态。 要使用 MAP、必须使用 ALP。

    如需更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts = 1698255160486&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢重播、我们将在实验室中对缆线进行测试。

    但我们需要一些可集成到 soc 代码的寄存器、从而 定期读出一些日志文件、并确定产生问题的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了映射程序之外、正如您之前提到的、在运行期间要监控的寄存器还有 LINK_ERROR_COUNT 和 FORWARD_CHANNEL_SEQUERY_ERROR。 锁定也是一个可被监控的诊断。 工作期间的诊断仅限于 UB948。

    此致!

    插孔