This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:2个有关 ONET1130EC 的问题

Guru**** 2876300 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283996/onet1130ec-2-question-about-onet1130ec

器件型号:ONET1130EC

大家好、

我们有2个有关1130EC 的问题。

第一个参数:假设1130EC 的 BIAS 引脚对地短路。 最大偏置电流是多少? 在规范中写入的最大偏置电流输出为150mA。 它是否会超过该电流值?

还有一个问题、偏置 DAC 和 ADC 之间相应的关系是什么? 我们发现、通过偏置 DAC 计算出的偏置电流与通过偏置 ADC 计算出的电流不同。 偏置 DAC 通过寄存器15进行设置、开环模式偏置 ADC 由寄存器40读回 ADC 计算得出。 现在我们遇到的问题是、在开环模式下、偏置 DAC (寄存器15)设置为0X2A0、且相应的电流约为98mA、但通过偏置 ADC (寄存器40)读回的 ADC 值为0X2AF。 计算电流与132mA 有关、结果有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差异是由测试还是计算引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    1)。 最大偏置电流通常为150mA。 根据器件间的差异、最高可观察到160mA。 请注意数据表中的图13。

    2)。 其原因可能在于测试和计算。 理想值。 这可能是由于多个器件之间的器件间差异造成的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、

    也许问题不清楚、我没有得到答案。

    第一个问题是: 如果将器件 ONET1130EC 的偏置电压短接到 GND、短路电流的大小是多少?  只是想确保它是否会超过最大限制?

    第二个问题是:我们使用 DAC 来控制偏置、计算如下:

    在开环模式下、偏置 DAC (寄存器15)设置为0X2A0、电流可能为98mA、对吗?

    我们使用 ADC 值通过偏置 ADC (寄存器40)读回0X2AF、计算的电流大约为132mA、如下所示、计算正确吗?

    因此结果不同。 首先、您可以帮助确保计算结果正确吗? 第二、如果计算正确、可能是测试存在问题、或者我们的器件测试精度存在问题。

    我们需要您的确认、以告知如何处理此案例。 我们正面临着客户的压力、因此请为我们提供尽可能多的支持。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasser、

    并增加另一个关于 onet1130的问题:我们认为 onet1130 TOSA 控制端和 onet1131 TOSA 控制端是相同的。 但它们在 Ibias 方面略有不同。 onet1130 ibias 单元为156uA、onet1131单元为147uA。 您能解释一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    1)。 这取决于我们是在开环还是闭环中运行。 如果我们处于开环是、我们可能会超过偏置电流。 在 APC 模式中、我们不会超过该电压、它将设置故障标志、

    2)。 假设我们为表18 (TXBIAS9:TXBIAS2)和表19 (TXBIAS1和 TXBIAS0)使用0x2A0、则我们期望104mA 处于开环模式。  

    其次、如果我们是0x2AF、那么计算正确、我们读取的是133mA。

    给定104mA 与133mA 的预期值后、我希望相关性更好。 请向我发送器件寄存器设置、以便我们进行查看。

    3)。 这两个器件上的内部偏置生成是不同的、这就是为什么 ONET1131采用147uA、而 ONET1130采用156uA。

    此致、Nasser