This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:DXP、DxM 的绝对最大额定值

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284142/tusb212-absolute-maximum-ratings-of-dxp-dxm

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: DXP

您好、

请参阅 USB 规范修订版2.0"7.1.1 USB 驱动器特性"、USB 端口可承受-1.0至4.6V 的电压。

另一方面、根据 TUSB212数据表"6.1绝对最大额定值"、DXP 和 DxM 电压的绝对最大额定值定义为-0.3V 至3.8V。

如果 TUSB212接收到的波形下冲为-1.0V 或过冲为4.6V、TUSB212会损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TUSB212、我们仅在绝对最大额定值部分列出的范围内测试了器件。 超出此范围可能导致器件性能不可靠、或者可能损坏器件。

    超过这些电压范围、TI 无法保证器件性能正常。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!