This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB31E:HSD+、HSD–、D+、D–的绝对最大额定值

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284152/ts3usb31e-absolute-maximum-ratings-of-hsd-hsd-d-d

器件型号:TS3USB31E

您好、

请参阅 USB 规范修订版2.0"7.1.1 USB 驱动器特性"、USB 端口可承受-1.0至4.6V 的电压。

另一方面、根据 TS3USB31E 数据表"6.1绝对最大额定值"、HSD+、HSD–、D+、D–(当 VCC = 3.3V 时)电压的绝对最大额定值为-0.5V 至3.6V (= HSD+0.3 VCC)。

如果 TS3USB31E 接收到下冲为-1.0V 或过冲为4.6V 的波形(当 TS3USB31E 的 VCC = 3.3V 时)、TS3USB31E 是否会 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 TS3USB31E 器件应 可在绝对最大额定值部分列出的较高电压范围内正常工作、但在较低范围内、我们不指定电压会降至-1V、因此在该范围内、 器件可能无法按预期运行、或者可能已损坏。

    此外、请注意、绝对最大额定值是应力测试值、 并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。  

    如果您有任何问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!