This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:有关内部读取脉冲频率的问题

Guru**** 2524870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284492/tca9539-q1-question-about-internal-read-pulse-fequency

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539、TCAL9539

您好、TI!

对于 TC9539-Q1、 内部读取脉冲的频率是多少、为确保可以对信号翻转进行采样的 I/O 端口的最小脉冲宽度是多少?

Br

Junsong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有任何内部振荡器。 读取脉冲来自 μ I²C 时钟、并会在每个 μ I²C 读取事务中产生一次、因此其频率非常低。

    在部分6.8中、输入数据设置/保持时间被指定为150ns 和1 µs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Junsong、

    TCA9539不锁存 INT 引脚。 如果输入更改了状态、然后又改回原始状态、则如果在更改回之前未读取 INT、则可能会丢失 INT。

    ~我没记错、输入路径中有某种在 Δ V 5MHz 左右范围内的"高频"滤波器。 我们在数据表中并未规定这一点、因此在技术上不能确保滤波器准确设置在该频率点附近。  

    如果您正在寻找能够锁存 INT 的器件、我建议 TCAL9539。

    -鲍比